欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

分度器的优点与用途

  • 2023.02.09 13:19:52
  • 米思米
  • 1603

 半径测量仪

只需顶在半径曲面的外周即可测量出半径的量具。

   分度器的优点与用途

优点

·         与半径规不同,无需准备多种尺寸的叶片,只需轻轻一按即可测量出0.5mm~150mm的半径(R)。

·         通过接触测量对象物体的三个点,即可测量出精确的半径(R)。

分度器的优点与用途

用途

用于钣金、成型、切割等过程中半径(R)的确认和验证。

分度器的优点与用途

 

半径规与半径测量仪

半径测量仪与半径规都是用于测量半径曲面的工具。
  · 半径测量仪…只需按一次测量对象即可测量出其数值(半径)。
  · 半径规…将量规的测量部分抵在测量对象的圆弧部分进行比较测量。量规的各个叶片上都刻印有R(半径),找出与测量对象的R部位相吻合的叶片。

分度器的优点与用途

 

要点如下!

· 请确认测量范围。
   例)外周半径(R)0.5mm~150mm
  · 请确认最小读取值。
   例)半径(R)最大0.1mm
  · 请确认器差。(是指测量设备指示值与原本应显示的真值之差)
   例)半径(R)±0.2mm

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities